alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

API 플랜 74 배리어 가스

API 플랜 74는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 외부 공급원으로부터 가압 배리어 가스를 공급합니다. 안정적인 작동을 위해서는 이중 가압 가스 씰에 깨끗하고 건조한 가스(일반적으로 질소)를 끊임 없이 공급해야 합니다. 씰 지원 패널에는 공장 질소 공급 시 존재하는 수분과 미립자를 제거하는 수분흡착용 필터가 포함되어 있습니다. 패널의 압력 레귤레이터는 질소를 씰 챔버보다 최소 25psi(1.7bar) 높게 조절합니다. 이 시스템은 공정 누설이 용인될 수 없는 애플리케이션에서 사용되며, 소량의 질소가 공정 유체로 누설되는 것을 허용하도록 설계되었습니다. 외부 씰을 지나는 모든 누설은 깨끗한 질소입니다. 씰이 고장나는 경우 가스 공급 패널의 옵션 유량 트랜스미터가 과도한 누설을 모니터링합니다.

플랜 74플랜 74
API 플랜 74 패널 및 API 플랜 74 키트
패널 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.

이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.

  • 가스 씰에 깨끗하고 건조한 버퍼 가스(일반적으로 질소)를 공급합니다.
  • 내부 씰 또는 외부 씰이 고장나는 경우 대기로의 공정 누설을 방지합니다.

플랜 74는 조립된 패널로 사용할 수 있습니다. 패널을 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 패널 내용물은 다음과 같습니다.

  • 스웨즈락 튜브 피팅
  • 43G 시리즈 볼 밸브
  • V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
  • R 시리즈 릴리프 밸브
  • CH 시리즈 체크 밸브
  • FC 시리즈 필터
  • G2, M1, M2 모델 유량계
  • KPR 시리즈 레귤레이터
  • PGI 시리즈 게이지
  • 스웨즈락 파이프 피팅
  • 압력 트랜스미터
  • 압력 스위치
  • 장착 패널
  • 브래킷/기타 하드웨어

추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 59페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.

스웨즈락 어셈블리 관련 추가 정보 요청하기중간 씰 플랜으로 돌아가기