스웨즈락은 대체 연료 차량 OEM 및 관련 인프라 회사가
청정 에너지 차량 및 연료 공급 장비를 시장에 안전하게
출시할 수 있도록 하는 데 필요한 고성능 유체 시스템 구성요소 및
설계 관련 전문 지식을 제공합니다.
다음 섹션으로 이동:
운송 산업
연료 기술의 다음 개척지를 위한 성능 및 신뢰성
지속 가능성은 운송 산업 전체에 혁신을 불러일으키고 있습니다. 대체 연료 기술은 버스, 트럭 및 기타 클린 에너지이 여느 때보다 더 깔끔하고 효율적으로 작동하게 하고 있습니다. 그러나 이런 발전이 이뤄지기 위해서는 지속적으로 문제를 헤쳐나가야 합니다.
가압되어 있고, 휘발성을 띨 가능성이 있으며 저분자인 유체를 보관, 이송, 사용하는 애플리케이션의 유체 시스템을 구축할 때에는 뛰어난 성능을 낼 수 있는 부품을 사용해야 합니다. 또한 재료 과학, 유체 시스템 설계 모범 사례 뿐만 아니라, 전세계의 대체 연료 산업 인증, 표준 및 승인 절차를 잘 이해하고 있어야 합니다.
스웨즈락은 운송 산업에 쓰이는 대체 연료 기술을 개발하는 고객을 활발하게 지원합니다. 유체 시스템에 대한 전문 지식과 및 애플리케이션 요구사항을 심도 있게 이해해, 성과와 안전성을 추구하는 시장에서 효율적으로 경쟁할 수 있도록 도와드립니다.
스웨즈락은 수소 연료 전지, 압축 천연 가스(CNG) 및 액화 천연 가스(LNG) 차량 및 충전 인프라의 누설을 방지하기 위해, 적절한 내성과 재료 구성을 지닌, 인증받은 다양한 유체 시스템 부품 및 맞춤형 어셈블리를 공급합니다.
또한 차량 내 연료 시스템 및 충전소를 설계하거나 개선할 수 있도록 고객과 협업합니다.
더욱 청정한 운송 솔루션을 통해 깨끗한 환경을 만들어 나가고자 하신다면 전 세계 운송 회사가 신뢰하는 유체 시스템을 만드는 기업, —스웨즈락과 함께하십시오.
클린 에너지를 향한 국제적 추세 지원
스웨즈락은 다음과 같은 수소 및 CNG/LNG 애플리케이션에서 지속 가능한 친환경 모빌리티의 성장을 지원합니다.
수소 연료 전지 및 천연 가스 차량 내 시스템과 연료 공급 인프라에는 고압 저분자 가스를 효율적으로 담을 수 있는 고성능 시스템 부품이 필요합니다. 당사는 특수 연료 시장의 가장 까다로운 상황을 고려해 특별히 엔지니어링된 고성능 스웨즈락® 유체 시스템 제품을 OEM에 제공합니다.
스웨즈락의 스테인리스 스틸 부품은 대체 연료 차량 및 인프라에 필요한 씰 견고성, 그립 강도, 열성능, 내식성, 연성 및 조립 용이성을 제공하도록 설계되었습니다.
또한 이러한 부품에는 스웨즈락의 제한적 평생 보증이 적용되며 200개 이상의 전 세계 판매 및 서비스 센터에서 지원을 받으실 수 있습니다.
수소 또는 천연 가스 등 다양한 대체 연료 시스템에서 차량용 또는 디스펜서용으로 사용할 수 있는 볼 밸브, 차량용 애플리케이션의 초과 유량 방지용 체크 밸브, 퍼지 및 블리드 애플리케이션용 릴리프 밸브, 그리고 충전소에서 잠재적 누설 지점을 최소화하는 계기용 매니폴드 를
알아보십시오.
재료 구성 및 성능 특성을 갖춘 금속 튜빙을 찾아보십시오. 이는 차량 및 충전소에 사용되는 수소 및 CNG/LNG 연료 시스템 애플리케이션에 필요합니다.
운송 산업을 위한 서비스
불편한 작업장, 숙달된 기술자의 부재, 복잡한 공급망 등, 유체 시스템 애플리케이션 개발을 어렵게 만드는 상황은 매우 다양합니다. 스웨즈락은 귀하가 연료 저장, 운송 및 배송 시스템을 저공해 방식으로 설계하고, 알맞는 제품을 선정하고, 관련 문제를 해결할 수 있도록 필요한 도움을 제공해드릴 수 있습니다. 정확한 사양으로 즉시 설치가 가능하도록 구성된 스웨즈락 맞춤형 하위 시스템과 어셈블리를 알아보십시오. 또는 경험이 풍부한 당사의 유체 시스템 전문가는 귀하의 팀원이 유체 시스템 모범 사례, 동향 및 기술을 파악하고, 설비 및 안전성 개선에 필요한 지식을 갖출 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
당사의 유체 시스템 전문가는 디스펜서, 압축기 및 연료 라인에 사용되는 가스 충전 패널 등의 어셈블리부터 단품의 자재까지 다양한 솔루션을 제공합니다. 당사는 테스트, 검사 및 포장과 함께 CNC 튜브 벤딩, 그리고 튜브 및 피팅의 페럴 장착기와 같은 서비스를 포함해, 표준화되고 확장 가능한 디자인을 제공합니다.
스웨즈락 현장 엔지니어는 생산 시설을 방문하여 시설 내부 뿐만 아니라, 이동식 충전소, 고정식 충전소, 소형 차량, 대형 차량 등, 다양한 유체 시스템이 필요한 성능을 얻을 수 있도록 도와드립니다. 그 과정에서 잠재적인 안전 위험과 환경적 위험을 피하는 동시에 비용 및 유체 시스템 가동 중지 시간을 최소화하도록 도와드릴 수 있습니다.
잘 숙련된 팀은 귀하의 방법이 일관적이며 모든 설비 과정에서 표준이 유지될 수 있도록 합니다.
스웨즈락은 재료 과학, 튜브 벤딩, 호스 루팅, 오비탈 용접, 제품 선택, 설비 및 검사와 같은 주제에 대한 교육을 제공하여 팀원들이 시스템을 효과적으로 조립하고 위험한 가스를 안전하게 다룰 수 있도록 지원합니다.
수소 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 피팅이 연료 전지 차량 OEM 및 인프라 개발자가 더 안전하고 신뢰할 수 있는 연료를 얻는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
스웨즈락이 운송산업에 기여하는 방법
안전성 개선
안전성은 휘발성이 높은 유체의 이송과 처리가 수반되는 모든 애플리케이션에서 가장 중요한 사항입니다. 대체 연료 차량 도입의 미래가 해당 기술이 안전하다는 인식이 어느 정도로 널리 퍼져 있는지에 따라 안전성이 더 강조되는 경우도 있습니다. 당사는 귀하가 부품에서부터 정기 유지보수에 이르는 유체 시스템 관련 작업 과정이 더 안전해지도록 도와드릴 수 있습니다. 당사의 솔루션은 다음과 같습니다.
수명 주기 내내 귀하가 안전하게 시스템을 운영하고 유지보수할 수 있도록 스웨즈락은 고품질 제품을 설계하고 테스트하였습니다. 당사의 누설 방지 유체 시스템 어셈블리는 작업자의 안전을 위한 모범 사례를 참고해 설계되었습니다.
유체 시스템 설계, 설비, 점검, 운영, 유지보수 역량을 강화함으로써, 신입사원과 경험이 풍부한 팀원 뿐만 아니라 협력업체들도 더 안전하게 작업할 수 있도록 구성된 유체 시스템 교육 프로그램을 폭넓게 제공합니다.
유체 시스템의 위험 요소를 해결할 수 있도록, 잘못 설비된 제품이나 잘못 선정한 제품, 비효율적으로 설계된 시스템, 대체연료 특성을 고려하지 못한 소재로 구성된 제품은 없는지 등을 점검하는 현장 점검 서비스를 제공합니다.
원하는 성능을 발휘할 수 있도록 시스템 구현하기
수소 및 CNG/LNG 모빌리티 솔루션을 설계하는 것은 유례없이 까다롭습니다. 수소는 다양한 금속을 약화 및 분해시키며 분자 크기가 작아 씰이 충분히 꽉 밀봉되지 않으면 누설이 발생할 수 있습니다. 높은 압력, 빠르게 변화하는 온도 및 끊임없는 진동 으로, 모든 대체 연료 차량의 연료 시스템과 이를 뒷받침하는 인프라는 어려움을 겪고 있습니다. 세계 전역에 있는 스웨즈락 엔지니어가귀하의 요구조건에 알맞게 구성된 유체 시스템 부품 및 어셈블리를 제안하고 구축함으로써 귀하가 원하는 고급 유체 시스템 성능을 구현할 수 있도록도울 수 있습니다.
표준화된 스웨즈락 맞춤형 유체 시스템 어셈블리는 철저한 테스트, 점검, 포장, 보증을 거쳤으며 단일 부품 번호로 쉽게 주문할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 솔루션 프로그램은 모범 사례를 참고해 유체 시스템 어셈블리를 구성하여, 귀하의 팀원들이 시스템 설계나 조립보다 더 긴급한 작업에 집중할 수 있도록 도와드립니다.
당사의 경험이 풍부한 제품 설계 엔지니어는 기술 지식, 고급 소프트웨어 및 제조 전문 지식을 갖추고 있어 유체 시스템 제품이 까다로운 사양을 충족하도록 맞춤화합니다. 이 엔지니어들은 연료 라인 통합, CNG 제어판넬, 디스펜서 시스템, 대형 충전 박스 등의 애플리케이션과 관련된 도움을 드릴 수 있습니다.
당사의 재료 과학자는 금속 공학 및 화학 호환성에 대한 전문 지식을 활용하여 귀하가 까다로운 애플리케이션에 알맞는 재료와 설계를 찾도록 도울 수 있습니다. 적절한 인증이나 승인을 획득한 제품을 사용하거나, 까다로운 애플리케이션에서 잘 작동하도록 구성된 유체 시스템을 사용하여, 부식, 수소 취성과 같은 문제를 최소화할 수 있습니다.
규정을 이해하고 준수하는 솔루션
신뢰할 만한 유체 시스템 제품을 제공하는 것은 기본입니다. —그 이상으로, 공정, 인증과 같이 운송산업에서 요구하는 고유의 요구사항을 이해하는 공급업체가 귀하에게는 필요합니다. 스웨즈락 제품은 전세계 관련 조직의 인증을 획득했습니다. 이는 스웨즈락 솔루션이 귀하의 성능 기준과 정부 규제 요건을 대부분 충족한다는 것을 의미합니다. 당사가 도와드릴 수 있는 영역은 다음과 같습니다.
해당 지역에서 규정한 요구조건의 준수
당사는 복잡한 엔지니어링 조건을 이해하기 위해 해당 지역의 표준을 관리하는 조직과 협력하며, 귀하가 어디서나 규정을 준수할 수 있도록 돕기 위해 차량용 및 인프라에서 사용 가능하다는 인증을 받은 제품을 다양하게 제공합니다. 이러한 제품에는 EC-79 및 HGV 3.1을 준수하는 수소 시스템용 제품과 NGV4.X를 준수하는 디스펜서 시스템용 제품 등, 다양한 인증 제품이 포함됩니다.
생산 부품 승인 프로세스(Production Parts Approval Processes, PPAP)
스웨즈락은 자동차 및 그외 운송산업에서 사용할 수 있는 제품을 개발하며 최고 PPAP 레벨 3을 충족하는 표준 제품을 보유하고 있습니다. 당사는 귀하가 선택하는 솔루션이 원하는 사양을 충족할 수 있도록 귀하와 협업할 준비가 되어 있습니다.
국제 자동차 재료 데이터 시스템(International Material Data System, IMDS)
스웨즈락은 IMDS 프로토콜을 이해하고 있으며, 귀하가 환경 규제 요구조건을 충족한다는 것을 보여주는 문서를 더 쉽게 작성하도록 도와드릴 수 있습니다.
청결 수준을 충족하기 위한 기술적 지원
스웨즈락은 당사의 고순도 유체 시스템 제품 및 엄격한 제조 관리를 통해 귀하가 까다로운 애플리케이션에서 필요로 하는 청결 수준을 충족하도록 종합적으로 지원해드릴 수 있습니다.
제조업체의 비산 배출 규정 준수
숙련된 스웨즈락 현장 엔지니어링 팀은 귀하의 시설을 방문해서 시스템의 잠재적 누설 지점을 파악하고 누출 저감 인증을 받은 제품을 제안해드림으로써, 귀하가 비산 배출 관련 벌금 및 평판 훼손을 방지할 수 있도록 도와드립니다.
시스템 가동 중단의 최소화 및 신뢰성의 극대화
귀하가 차량용, 충전용 유체 시스템, 또는 시설 내의 유체 시스템을 구축할 때, 어셈블리 라인이나 주요 공정이 진행되도록 유지하려면 즉시 사용 가능하고 신뢰할 만한 유체 시스템 부품이 필요합니다. 당사는 70개국 200개 이상의 판매 및 서비스 센터를 통해 귀하를 도와드립니다. 스웨즈락에서 교육을 받고 검증된 현지 담당직원은 귀하의 운송산업 애플리케이션에 알맞는 제품을 제안해드릴 수 있으며, 이 제품들은 편리하게 확인할 수 있고, 전세계적으로 일관된 품질을 제공합니다. 또한 이 담당자들은 귀하가 유체 시스템 누설, 비효율성 또는 시스템 가동 중단 문제를 해결하고 방지하도록 현장에서 도와드릴 수 있습니다.
신뢰성이 높고 설비가 쉬우며 재조립과 육안 검사가 편하게끔 설계된 당사의 어셈블리 바이 토크(AbT) 또는 FK 시리즈 중압 피팅과 같은 제품을 선택하면, 복잡한 시스템을 안전하고 신뢰할 만하게 신속히 조립할 수 있습니다.
스웨즈락의 인증된 현지 직원과 협업하시면, 귀하의 애플리케이션에서 안정적으로 성능을 발휘할 수 있고, 즉시 사용 가능한 완전 제작형 유체 시스템 어셈블리를 설계하여 장비의 서비스 수명을 최대화하는 동시에 누설 위험을 최소화할 수 있습니다. 이들 담당자는 또한유체 시스템 조립 및 유지보수에 드는 시간을 단축하여 귀하의 직원이 가지는 부담을 덜어줍니다.
당사의 현장 서비스 전문가는 귀하의 유체 시스템을 점검하고 우선 순위를 고려한 개선방안을 제공하여, 귀하의 시스템 전체의 신뢰성을 향상시키고 공정의 가동 시간 및 안전성을 개선합니다.